符号读取/写入语法
语法定义有效读取/写入指令块符号的组合。
有效符号名称
每个符号名称必须符合以下要求才有效:
- 以字母或下划线开头。
- 包含 40 个或更少字符,包括字母、数字和下划线。
- 不得包含连续的下划线。
- 使用特殊字符 [ ] ., 作为分隔符。
符号语法
使用下表定义符号的有效语法。仅支持全局变量。
符号 | 语法 | 示例 |
|---|---|---|
变量 | PROGRAM:<program name>,<symbol name> | PROGRAM:POU1.MyTag |
数组 | <symbol name>[dim3, dim2, dim1] (受支持的最大维度为 3。) | MyTag1[0] MyTag2[3,6] MyTag3[1,0,4] |
结构 | <symbol name>.<symbol name of struct field> | MyTag4.time.year MyTag5.local.time[1].year |
提供反馈