UIC(清除中断丢失位)

UIC 指令可清除选定用户中断的丢失位。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
UIC
UIC
UIC 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: 启动清除位操作。
  • FALSE:不执行功能。
IRQType
输入
UDINT
使用 STI 定义字。
  • IRQ_EII0
  • IRQ_EII1
  • IRQ_EII2
  • IRQ_EII3
  • IRQ_EII4
  • IRQ_EII5
  • IRQ_EII6
  • IRQ_EII7
  • IRQ_HSC0
  • IRQ_HSC1
  • IRQ_HSC2
  • IRQ_HSC3
  • IRQ_HSC4
  • IRQ_HSC5
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
  • IRQ_UFR
  • IRQ_UPM0
  • IRQ_UPM1
  • IRQ_UPM2
  • IRQ_UPM3
  • IRQ_UPM4
UIC
输出
BOOL
Rung 状态(与 Enable 相同)。

UIC 示例

UIC 功能块图示例
UIC 功能块图示例
UIC 梯形图示例
UIC 梯形图示例
UIC 结构化文本示例
UIC 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal