STIS(选择计时启动)

STIS 指令从控制程序启动可选定时用户中断 (STI) 计时器,而不是自动启动。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
STIS
STIS
STIS 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
Enable
输入
BOOL
启用指令。
  • TRUE: 从控制程序启动 STI 计时器。
  • FALSE:不执行功能。
IRQType
输入
UDINT
使用 STI 定义字。
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
SetPoint
输入
UINT
执行可选计时中断之前必须经过的时间长度(单位为毫秒)。
  • 值为 0 则禁用 STIS 函数。
  • 值介于 1 和 65535 之间则启用 STIS 函数。
STIS
输出
BOOL
Rung 状态(与 Enable 相同)。

STIS 示例

STIS 功能块图示例
STIS 功能块图示例
STIS 梯形图示例
STIS 梯形图示例
STIS 结构化文本示例
STIS 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := STIS(TESTENABLE, 2, 1000) ;
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal