ANY_TO_TIME

ANY_TO_TIME 指令可将非时间或非日期值转换为时间值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ANY_TO_TIME
ANY_TO_TIME
ANY_TO_TIME 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
i1
输入
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
STRING
除时间或日期数据类型之外的任何正值。
IN(如果为实数,则为 IN 的整数部分)为毫秒数。
STRING(毫秒数,例如值 300032 表示 5 分 32 毫秒)。
o1
输出
TIME
IN 表示的时间值。值 1193h2m47s295ms 表示无效时间。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ANY_TO_TIME 结构化文本示例

(* 与之等效的 ST:*)
ares := ANY_TO_TIME (1256);
(* ares := t#1s256ms *)
rres := ANY_TO_TIME (1256.3);
(* rres := t#1s256ms *)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal