ANY_TO_DWORD

ANY_TO_DWORD 指令可将值转换为 32 位双字值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ANY_TO_DWORD
ANY_TO_DWORD
ANY_TO_DWORD 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
i1
输入
BOOL SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
除双字之外的任何值。
o1
输出
DWORD
32 位双字值。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ANY_TO_DWORD 结构化文本示例

(* 与之等效的 ST:*)
bres := ANY_TO_DWORD (true);
(* bres is 1 *)
tres := ANY_TO_DWORD (t#1s46ms);
(* tres is 1046 *)
mres := ANY_TO_DWORD ('0198');
(* mres is 198 *)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal