ANY_TO_DATE

ANY_TO_DATE 指令可将字符串、整型、实型或时间数据类型转换为日期数据类型。
布尔、Byte 和 Word 日期类型受支持,但不建议使用。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ANY_TO_DATE
ANY_TO_DATE
ANY_TO_DATE 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
i1
输入
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
STRING
  • 字符串将直接转换为日期数据类型,并且必须具有 YYYY-MM-DD、DATE#YYYY-MM-DD 或 D#YYYY-MM-DD 格式。
  • 整型和实型必须为正值(以秒为单位),并添加到日期 1970-01-01。
  • 时间添加到日期 1970-01-01。
o1
输出
DATE
转换的日期值。转换期间发生错误(如为负值的日期)会导致无效的结果。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ANY_TO_DATE 示例

ANY_TO_DATE 功能块图示例
ANY_TO_DATE 功能块图示例
ANY_TO_DATE 梯形图示例
ANY_TO_DATE 梯形图示例
ANY_TO_DATE 结构化文本示例
ANY_TO_DATE 结构化文本示例
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal