计时器指令配置

时间准确度指在处理器启用计时器指令的时刻与处理器完成计时间隔的时刻之间存在的时间差。
处理器使用计时器指令提供的以下信息:
  • 计时器
    :计时器控制数据存储的计时器区域的地址。
  • 时间基准
    :确定计时器的工作方式。
  • “
    预设
    ”:指定在处理器设置 Done 位前,计时器必须达到的值。
  • 累加值
    :该指令统计的时间增量数。如已启用,则计时器将连续更新该值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal