RHC(读取高速时钟)

RHC 指令读取
Micro800
控制器中的高速时钟值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于
Micro810
、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
RHC
RHC
RHC 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。
RHC
输出
UDINT
高速时钟的值。

高速时钟分辨率

高速时钟分辨率
控制器类型
增量
时间基准
分辨率
Micro810
每 40 微秒对应 4
10 微秒
40 微秒
L20E
L50E
每 10 微秒对应 1
10 微秒
10 微秒

RHC 示例

RHC 功能块图示例
RHC 功能块图示例
RHC 梯形图示例
RHC 梯形图示例
RHC 结构化文本示例
RHC 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RHC() ;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal