CTUD(向上/向下计数)

CTUD 指令可从 0 到给定值逐个向上计数(整数),或从给定值到 0 逐个向下计数。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
CTUD
CTUD
CTUD 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
CU
输入
BOOL
TRUE: 检测到上升沿,向上计数。
CD
输入
BOOL
TRUE: 检测到上升沿,向下计数。
RESET
输入
BOOL
复位主导(确定指令行为时的最高优先级)命令。(当 RESET 为 TRUE 时 CV = 0)。
LOAD
输入
BOOL
Load 命令。
TRUE: 设置 CV = PV。
PV
输入
DINT
编程最大值。
QU
输出
BOOL
溢出。
TRUE: 当 CV >= PV 时。
QD
输出
BOOL
下溢。
TRUE: 当 CV <= 0 时。
CV
输出
DINT
计数器结果。

CTUD 示例

CTUD 功能块图示例
CTUD 功能块图示例
CTUD 梯形图示例
CTUD 梯形图示例
CTUD 结构化文本示例
CTUD 结构化文本示例
(* ST Equivalence: We suppose CTUD1 is an instance of block*) CTUD1(trigger1, trigger2, reset_cmd, load_cmd,100); full := CTUD1.QU; empty := CTUD1.QD; nb_elt := CTUD1.CV;
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal