SUB(减)

SUB 指令用一个整型、实型或时间值减去另一个整型、实型或时间值。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
SUB
SUB
SUB 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
i1
输入
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
任意整型、实型或时间数据类型的被减数。
所有输入的数据类型必须相同。
i2
输入
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
任意整型、实型或时间数据类型的减数。
所有输入的数据类型必须相同。
o1
输出
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
任意整型、实型或时间数据类型的被减数和减数的差值。
输出数据类型必须与输入相同。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

SUB 示例

SUB 功能块图示例
SUB 功能块图示例
SUB 梯形图程序示例
SUB 梯形图程序示例
(* ST equivalence: *) ao10 := ai101 - ai102; ao5 := (ai51 - 1) - ai53;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal