MOD(模)

MOD 指令将 IN 输入除以 Base 输入,并将余数放置在 MOD 输出。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
MOD
MOD
MOD 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
DINT
任何有符号整型值。
Base
输入
DINT
必须大于零。
MOD
输出
DINT
模计算(输入 MOD Base)/如果 Base <= 0,则返回 -1。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

MOD 示例

MOD 功能块图示例
MOD 功能块图示例
MOD 梯形图示例
MOD 梯形图示例
MOD 结构化文本示例
MOD 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) division_result := (value / divider); (* integer division *) rest_of_division := MOD (value, divider); (* rest of the division *)
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal