ABS(绝对值)

ABS 指令返回实型值的绝对值(正值)。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
ABS
ABS
ABS 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
REAL
任何有符号实型值。
ABS
输出
REAL
绝对值(始终为正数)。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

ABS 示例

ABS 功能块图示例
ABS 功能块图示例
ABS 梯形图示例
ABS 梯形图示例
ABS 结构化文本图示例
ABS 结构化文本图示例
(* ST Equivalence: *) over := (ABS (delta) > range);
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal