SQRT(平方根)

SQRT 指令计算实型值的平方根。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
SQRT
SQRT
SQRT 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
REAL
该值必须大于或等于零。
SQRT
输出
REAL
输入值的平方根。负 IN 值的返回结果是 0。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

SQRT 示例

SQRT 功能块图示例
SQRT 功能块图示例
SQRT 梯形图示例
SQRT 梯形图示例
SQRT 结构化文本示例
SQRT 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xroot := SQRT (xpos);
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal