LOG(对数底为 10)

LOG 指令计算实型值的对数(以 10 为底)。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
LOG
LOG
LOG 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
REAL
该值必须大于 0。
LOG
输出
REAL
输入值的对数(以 10 为底)。零 IN 值和负 IN 值的返回结果是 -3.4E+38。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

LOG 示例

LOG 功能块图示例
LOG 功能块图示例
LOG 梯形图示例
LOG 梯形图示例
LOG 结构化文本示例
LOG 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xlog := LOG (xpos);
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal