EXPT_REAL

如果第一个参数为“base”,第二个参数为“exponent”,则 EXPT_REAL 指令将计算 base exponent 的实型结果。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
EXPT_REAL
EXPT_REAL
EXPT_REAL 参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
REAL
要计算指数的实型数。
EXP
输入
REAL
幂(指数)。
EXPT_REAL
输出
REAL
(在 EXP 中)
1.0(如果 IN 不为 0.0 且 EXP 为 0.0)
0.0(如果 IN 为 0.0 且 EXP 为负数)
0.0(如果 IN 和 EXP 均为 0.0)
0.0(如果 IN 为负数且 EXP 不对应于整数)。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

EXPT_REAL 示例

EXPT_REAL 功能块图示例
EXPT_REAL 功能块图示例
EXPT_REAL 梯形图示例
EXPT_REAL 梯形图示例
EXPT_REAL 结构化文本示例
EXPT_REAL 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) result := EXPT_REAL (xval, power);
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal