EXPT(指数)

EXPT 指令将 IN(基数)的值增加至 EXP(指数)的幂,并输出运算的实型结果。
支持的语言︰功能块图、梯形图和结构化文本。
该指令适用于 Micro810、L20E、L50E 和 L70E 控制器。
EXPT
EXPT
EXPT(指数)参数
参数
参数类型
数据类型
描述
EN
输入
BOOL
设置为 True 时,将启用指令。
  • TRUE: 执行当前计算。
  • FALSE:不执行比较。
适用于梯形图程序。
IN
输入
REAL
任何有符号实型值。
EXP
输入
DINT
整型指数。
EXPT
输出
REAL
IN 的实型值与 EXP 的幂。
ENO
输出
BOOL
启用输出。适用于梯形图程序。

EXPT 示例

EXPT 功能块图示例
EXPT 功能块图示例
EXPT 梯形图示例
EXPT 梯形图示例
EXPT 结构化文本示例
EXPT 结构化文本示例
(* ST Equivalence: *) tb_size := ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, range) );
结果
结果
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal