USB 端口配置页面

使用“USB 端口”配置页面执行以下操作:
  • 打开或关闭 USB 端口。
  • 查看基本 USB 端口设置。
“USB 端口”配置页面设置
设置
描述
状态
打开或关闭 USB 端口。默认情况下,USB 端口处于打开状态。
挂起状态
显示 USB 端口的挂起状态。默认情况下,USB 端口处于未挂起状态。
总线速度
显示支持的最高 USB 总线速度。选项包括:
  • 高速
  • 全速
  • 低速
“
全速
”是默认设置。
模式
显示 USB 端口的当前模式。选项包括:
  • 从站模式
  • 主机模式
“
从站模式
”是默认设置。
状态
显示 USB 端口的状态。选项包括:
  • 正在初始化。
  • 已初始化但有故障。
  • 已配置。
  • 就绪。
“
就绪
”是默认设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal