“实时时钟”配置页面

使用“
实时时钟
”配置页面执行以下操作:
  • 查看控制器的日期和时间设置。
  • 打开“
    设置日期和时间
    ”以将日期和时间设置与个人计算机的时钟进行同步,或手动设置时间和日期。
“
实时时钟
”配置页面可用于
Micro810
、L20E、L50E 和 L70E 控制器。通过在“
控制器
”树中选择“
实时时钟
”,打开“
设置日期和时间
”页面。
要查看日期和时间设置,控制器必须处于联机状态。
“实时时钟”配置页面上的设置
设置
描述
电池
显示实时时钟的电池状态。
只读值如下所示:
  • 不可用
  • 年、月、日、星期
日期
显示为实时时钟设置的日期。
  • 当控制器处于联机状态时,该值只读,格式为:<
    day_of_the_week>, <day_and_month>, <year>
    .
  • 当控制器处于脱机状态时,该值为“
    不可用
    ”。
时间
显示为实时时钟设置的时间。
  • 当控制器处于联机状态时,该值只读,格式为:
    <hours>:<minutes>:<seconds>
    AM/PM
    。
  • 当控制器处于脱机状态时,该值为“
    不可用
    ”。
设置日期和时间
打开“
设置日期和时间
”对话框以将日期和时间设置与个人计算机的时钟进行同步,或手动设置时间和日期。
该对话框在控制器处于“
远程编程
”模式时可用。
启用在运行模式下更改实时时钟
确定当控制器处于“
运行
”模式时是打开还是关闭实时时钟更改功能。
默认情况下清除此复选框。
启用固件实时时钟
确定是否启用固件实时时钟。
如果启用,固件实时时钟将允许在硬件实时时钟不存在(例如 2080-MEMBAK-RTC2 或 2080-SDMEMRTC-SC 插件已删除)的情况下继续更新日期和时间,但精度会降低。如果硬件实时时钟变为可用,则不再使用固件实时时钟。
默认情况下清除此复选框。不适用于 L20E 控制器。
调整夏令时 (+01:00)
在夏季将实时时钟向前调整一个小时。
默认情况下,该复选框处于清除状态,并且仅在连接到控制器时可用。
对于版本 22.00 或 23.00 控制器项目,此选项适用于 L20E、L50E 和 L70E 控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal