导入 MicroLogix 映射

使用“
MicroLogix 映射
”配置页面可以从计算机上的 CSV 文件导入 MicroLogix 映射信息。导入的 MicroLogix 映射关联将覆盖先前的所有关联。最多可以导入 1,000 个 MicroLogix 关联。
先决条件
  • 为 MicroLogix 映射导出 CSV 文件。
  • 控制器处于脱机状态。
导入 MicroLogix 映射
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“控制器”树中,选择“MicroLogix 映射”。
  3. 在“
    MicroLogix 映射
    ”配置页面上,选择“
    导入
    ”。
  4. 在“
    导入 MicroLogix 映射
    ”中,选择“
    浏览
    ”。
    无法导入包含错误 MicroLogix 映射信息的 CSV 文件,将鼠标悬停在 导入失败图标 上面会显示详细信息。
  5. 在“
    打开
    ”中,选择要导入的 CSV 文件,然后选择“
    打开
    ”。
  6. 在“
    导入 MicroLogix 映射
    ”中,选择“
    导入
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal