导出 MicroLogix 映射

使用“
MicroLogix 映射
”配置页面可以将 MicroLogix 映射信息导出到 CSV 文件。
默认情况下,MicroLogix 映射将导出到 Downloads 文件夹,文件名为
<project_name>_<controller_name>_micrologix_mapping.csv
。
先决条件
  • 保存该项目。
  • 控制器处于脱机状态。
导出 MicroLogix 映射
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“控制器”树中,选择“MicroLogix 映射”。
  3. 在“
    MicroLogix 映射
    ”配置页面上,选择“
    导出
    ”。
  4. 在“
    导出 MicroLogix 映射配置
    ”中,选择导出路径并根据需要输入文件名。
  5. 选择“保存”。
    MicroLogix 映射的导出的 CSV 文件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal