添加 Modbus 映射

使用“Modbus 映射”配置页面可以向 Micro800 控制器中的变量添加 Modbus 地址值。Modbus 映射最多支持 200 个变量。
小贴士: 与所选变量相关联的程序名紧随变量名之后。例如,在
CountDown@LD1
中,
CountDown
是变量名,
LD1
是程序名。
添加 Modbus 映射
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,双击控制器以打开控制器应用程序工作区。
  2. 在“
    控制器
    ”树中,选择“
    Modbus 映射
    ”。
  3. 在“
    Modbus 映射
    ”网格中,选择 “浏览”按钮 或双击“
    选择变量
    ”。
  4. 在“变量选择器”中,找到并选择变量,然后选择“
    选择
    ”。
    小贴士: 要删除 Modbus 映射,请在“
    Modbus 映射
    ”网格中右键单击变量,然后选择“
    删除
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal