连接到受密码保护的控制器

必须拥有密码才能连接到受密码保护的控制器。
Micro800
控制器一次允许连接一个配置工具。在以下情况下,不能连接到控制器:
  • 控制器已被其他用户锁定。
  • 所选控制器的类型与已打开项目中定义的控制器不匹配。
连接到受密码保护的控制器
  1. 从菜单栏选择 联机中心图标 以打开“
    联机中心
    ”。
  2. 在“
    联机中心
    ”中,执行以下操作之一︰
    • 在“
      路径
      ”列中,输入控制器连接路径。
    • 选择 痕迹按钮 打开“
      选择设备
      ”,找到并选择控制器,然后选择“
      确定
      ”。
  3. 执行以下操作之一,以连接到控制器:
    • 在“
      连接
      ”中,打开
      Micro800
      控制器旁边的开关。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器,然后选择“
      连接
      ”。
  4. 在“
    输入密码
    ”中,输入控制器密码,然后选择“
    确定
    ”。
    重要提示:
    在累计 11 次或更多次密码尝试失败后(无论这些尝试是连续的还是分散在不同时间段),控制器将进入锁定状态。在锁定状态下,以下条件适用:
    • 只有在 300 秒(锁定持续时间)之后,使用正确密码的后续尝试才会成功。
    • 如果您此后未进行后续尝试,控制器将自动重置不成功的登录计数,并在一天(自动解锁持续时间)后退出锁定状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal