清除控制器密码

在清除
Micro800
控制器的密码之前,必须已经知道当前密码。
先决条件
  • 控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
要清除控制器密码
  1. 执行以下操作之一,打开“
    清除 <controller-name> 的密码
    ”:
    • 在“
      连接
      ”中,选择“
      安全
      ”,然后选择“
      清除密码
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器节点,然后选择
      安全
      清除密码
      。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择控制器,然后从菜单栏中选择
      设备
      安全
      清除密码
      。
  2. 在“
    清除 <controller-name> 的密码
    ”中,输入密码。
    要查看密码,请选择 “查看密码”图标。
  3. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal