更改控制器密码

在更改控制器密码之前,必须已经知道当前密码。
重要提示:
如果忘记或丢失现有密码,则无法恢复或更改密码。
建议定期更改控制器密码,以保护控制器中的程序和函数。
密码长度必须介于 8 到 64 个字符之间,包括字母、数字、空格和所有键盘符号。
先决条件
  • 控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
要更改控制器密码
  1. 执行以下操作之一,打开“
    更改 <controller-name> 的密码
    ”:
    • 在“
      连接
      ”中,选择“
      安全
      ”,然后选择“
      更改密码
      ”。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,右键单击控制器,然后选择
      安全
      更改密码
      。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择控制器,然后从菜单栏中选择
      设备
      安全
      更改密码
      。
  2. 在“
    更改 <controller-name> 的密码
    ”中,执行以下操作:
    1. 输入当前密码。
    2. 输入新密码。
    3. 再次输入新密码进行确认。
    要查看密码,请选择 “查看密码”图标。
  3. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal