系统通信诊断

下表列出了在诊断系统通信时,实时监控和显示的统计数据。
系统通信诊断
字段
描述
CIP 连接统计数据
活动总数
显示正在使用的 CIP 显式消息传送和 I/O 连接的数量。
活动消息传送
显示正在使用的 CIP 显式(类 3 至消息路由器)消息传送连接总数。
活动 I/O
显示正在使用的 CIP I/O(隐式 - 类 1)连接总数。
最大 CIP 连接数
显示系统支持的最大 CIP 连接数。
连接超时
显示由于超时而不存在的连接数量。
I/O 资源利用率
I/O 通信利用率 (实际)
显示系统中的 I/O 资源当前使用的通信利用率带宽。
I/O 通信利用率 (理论)
显示理论上应供 I/O 资源使用的通信利用率带宽。
I/O 速率 (实际)
显示正在发生 I/O 通信的实际 PPS(Packets Per Second,每秒数据包数)。
I/O 速率 (理论)
显示 I/O 通信理论上应达到的 PPS(Packets Per Second,每秒数据包数)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal