从内存模块还原程序和项目文件

使用 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块配置页面上的“
从内存模块还原
”按钮可从 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块中还原用户程序和项目文件。
先决条件
  • 检测到 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块。
  • 控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
  • 项目存储到 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块中。
从内存模块还原程序和项目文件
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    插件
    ,然后双击“
    2080-MEMBAK-RTC2
    ”。
  2. 在“
    2080-MEMBAK-RTC2
    ”页面上,选择“
    内存模块
    ”。
  3. 在“
    内存模块
    ”配置页面上,选择“
    从内存模块还原
    ”。
  4. 在“
    内存模块
    ”中,选择“
    还原
    ”。
  5. 选择“
    关闭
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal