将程序和项目文件备份到内存模块

使用 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块配置页面 上的“
备份到内存模块
”按钮将用户程序和控制器项目文件备份到 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块中。
先决条件
  • 检测到 2080-MEMBAK-RTC2 插件模块。
  • 控制器处于“
    远程编程
    ”模式。
要将程序和项目文件备份到内存模块
  1. 在“
    项目组织管理器
    ”中,转到
    I/O 配置
    插件
    ,然后执行以下操作之一:
    • 双击“
      2080-MEMBAK-RTC2
      ”。
    • 选择
      2080-MEMBAK-RTC2
      ,然后选择
      Enter
      键。
  2. 在“
    2080-MEMBAK-RTC2
    ”页面上,选择“
    内存模块
    ”。
  3. 在“
    内存模块
    ”配置页面上,选择“
    备份到内存模块
    ”。
  4. 在“
    内存模块
    ”中,选择“
    备份
    ”。
  5. 选择“
    关闭
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal