锁存行为和示例

控制器可以检测“开”(上升沿)和“关”(下降沿)脉冲。
  • 当锁存已启用且配置了
    上升
    沿时,控制器会监控“开”脉冲。
  • 当锁存已启用且配置了
    下降
    沿时,控制器会监控“关”脉冲。
上升沿行为
输入图像通常为“关”(0),而且会在一次扫描后变为“开”(1)。以下部分汇总了当锁存已启用且配置了
上升
沿时发生的事件。
  • 当控制器检测到外部信号时,它将“锁存”事件,但输入图像保持在“关”状态。
  • 在“锁存事件”之后,输入图像会在下次执行输入扫描时变为“开”。
  • 下一次控制器扫描的输入图像保持在“开”状态。
  • 在输入图像变为“开”的扫描之后,输入图像会在下次执行输入扫描时变为“关”。
重要提示:
在为锁存行为配置了输入之后,输入文件值不反映外部输入。在为“
上升
”沿行为进行配置之后,输入文件值通常为“关”。当检测到上升沿脉冲时,输入文件值会在一次扫描后变为“开”。
小贴士: 以下示例中的灰色区域表示输入滤波器延迟。
示例 1:上升沿行为
上升沿行为
上升沿行为示例 1
示例 2:上升沿行为
上升沿行为
上升沿行为示例 2
下降沿行为
输入图像通常为“关”(0),而且会在一次扫描后变为“开”(1)。以下部分汇总了当锁存已启用且配置了
下降
沿时发生的事件。
  • 当控制器检测到外部信号时,它将“锁存”事件,但输入图像保持在“开”状态。
  • 在“锁存事件”之后,输入图像会在下次执行输入扫描时变为“关”。
  • 下一次控制器扫描的输入图像保持在“关”状态。
  • 在输入图像变为“关”的扫描之后,输入图像会在下次执行输入扫描时变为“开”。
重要提示: 在为锁存行为配置了输入之后,输入文件值不反映外部输入。在为
下降
沿行为进行配置之后,输入文件值通常为“开”并在一次扫描后变为“关”。
小贴士: 以下示例中的灰色区域表示输入滤波器延迟。
示例 3:下降沿行为
下降沿行为
示例 3:下降沿行为
示例 4:下降沿行为
下降沿行为
示例 4:下降沿行为
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal