通过 USB 建立与控制器的通信

按照以下步骤通过 USB 建立与控制器的通信。
通过 USB 建立与控制器的通信
  1. 接通控制器的电源。
  2. 直接将 USB 电缆的两端分别插入计算机和控制器。
  3. 在
    FactoryTalk Design Workbench
    中,执行以下操作之一,打开“
    选择设备
    ”:
    • 选择 “联机中心”按钮 以打开“
      联机中心
      ”,然后选择 打开“选择设备”按钮。
    • 在“
      项目组织管理器
      ”中,选择 “搜索设备”按钮。
  4. 选择位于虚拟机架下的 L70E 控制器,然后选择“
    确定
    ”。现在,在
    FactoryTalk Design Workbench
    中可识别控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal