“Sensing Configuration”视图参数

Sensing Configuration
视图包含以下参数:
参数
参数
说明
电源连接
电机类型
指定电机是三相还是单相电机。可能的值为:
  • 0 = 单相
  • 1 = 三相
配置标签:设备名称:C.ThreePhase
电压模式
指定电源系统是 Delta 还是 Wye 系统。可能的值为:
  • 0 = Delta
  • 1 = Wye
  • 2 = Delta - Delta 到 Wye 变压器
  • 3 = Wye - Delta 到 Wye 变压器
  • 4 = Delta - Wye 到 Delta 变压器
  • 5 = Wye - Wye 到 Delta 变压器
配置标签:DeviceName:C.VoltageMode
当电机类型设置为三相时,电压模式不可用。
变压器
电流互感器比率
如果正在使用外部降压电流互感器,这些参数允许用户自动调整测量电流。
范围:
  • 最小值:1
  • 最大值:65535
  • 默认值:5
配置标签:DeviceName:C.CTPrimary(单位:1 A)
配置标签:DeviceName:C.CTSecondary(单位:1 A)
仅对 30A 传感模块启用电流互感器控件。
电位互感器比率
如果使用外部降压电压互感器,这些参数允许用户自动调整测量电压。
范围:
  • 最小值: 1
  • 最大值: 65535
  • 默认值: 480
配置标签: DeviceName:C.PTPrimary (单位: 1 V)
配置标签: DeviceName:C.PTSecodnary (单位: 1 V)
仅对 VIG 型传感模块启用电位互感器控件。
电压比例
指定电压比例是以伏特还是千伏为单位。可能的值为:
  • 0 = V (伏特)
  • 1 = kV (千伏)
配置标签: DeviceName:C.VoltageScale
Voltage Scale 仅对 VIG 型传感模块启用。
功率刻度
指定功率刻度是以 Kilowatts 还是 Megawatts 为单位。可能的值为:
  • 0 = kw (千瓦)
  • 1 = MW (兆瓦)
配置标签: DeviceName:C.PowerScale
Power Scale 仅对 VIG 型传感模块启用。
需量
需量周期
指定需量周期中的分钟数。
范围:
  • 最小: 1
  • 最大: 255
  • 默认值:15 分钟
配置标签:DeviceName:C.DemandPeriod(单位:1 分钟,或 15 = 15 分钟)
仅对 VIG 型传感模块启用需量周期。
周期数
指定用于需量计算的平均周期数。
范围:
  • 最小值:1
  • 最大值:15
  • 默认值:1
配置标签:DeviceName:C.NumberOfDemandPeriods
周期数仅对 VIG 型传感模块启用。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal