保护视图(版本 1 和 2)

使用此视图可以:
  • 配置电机类型。
  • 配置过载设置。
  • 配置备用满载电流(FLA2)。
  • 配置过载脱扣设置。
  • 配置过载警告设置。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal