扩展模块视图参数

扩展模块
视图包含以下参数:
参数
参数
说明
扩展总线脱扣
连接到扩展模块失败时启用脱扣
选中以启用扩展总线脱扣。
配置标签:DeviceName:C.Protection.ExpansionBusTripEn(设置为启用)
在历史记录中包括连接到扩展模块失败脱扣
启用扩展总线脱扣时,此控件才会启用。选中此项以在快照中包括扩展总线脱扣。
配置标签:DeviceName:C.History.ExpansionBusTripEn(设置为启用)
扩展总线警告
连接到扩展模块失败时启用警告
选中以启用扩展总线警告。
配置标签:DeviceName:C.Protection.ExpansionBusWarningEn(设置为启用)
在历史记录中包括与扩展模块的连接失败警告
启用扩展总线警告时,此控件将启用。选中此项可在快照中包括扩展总线警告。
配置标签: DeviceName:C.History.ExpansionBusWarningEn (设置为启用)
扩展总线模块定义设置
该网格显示已配置的扩展总线模块及其关联的已配置不匹配操作。联机时,会显示一列,其中列出检测到的扩展模块。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal