搜索
PVE300
扩展模块 - 操作员工作站视图
使用此视图执行以下操作:
配置操作员工作站停止按钮脱扣。
配置诊断工作站。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
扩展模块视图
扩展模块 - 工作站视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal