扩展模块 - 数字模块视图

使用此视图可配置数字输出继电器设置。
小贴士: 如果未在设备定义中指定关联的数字模块,则此视图中的控件将被禁用。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal