过载保护视图参数
过载保护
视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
脱扣类别 | 当电机的工作电流为其额定电流(FLA1、FLA2)的 6(六)倍时,发生过载脱扣的最长时间(以秒计)。 范围:
配置标签:DeviceName:C.TripClass |
脱扣曲线 | 下图说明了 E300 电子过载继电器的脱扣类别 5、10、20 和 30 的时间-电流特性。 脱扣类别 ![]() 对于 5、10、20 或 30 以外的脱扣类别时间-电流特性,可根据以下内容按比例调整 10 类别脱扣时间:
|
满载电流设置 | |
满载电流(FLA1) | 设置为电机的满载电流额定值。 范围:
配置标签:DeviceName:C.FLA1(单位:0.01 A,或 50 = 0.50 A)
|
备用满载电流 (FLA2) | 设置为电机的满载电流额定值。 范围:
配置标签: DeviceName:C.FLA2 (单位: 0.01 A,或 50 = 0.50 A)
|
激活 FLA2 | FLA2 用于在双速电机应用中编程高速 FLA 值。 虽然“激活 FLA2”显示为一个控件,但 FLA2 可通过以下方式激活:
此组合框列出了所有配置为“控制 & 跳闸继电器”或“通用继电器”的控件模块输出,以及所有未配置输入功能的控件模块输入。如果控件模块输入已配置为“激活 FLA2”,则该输入为选定项。 如果选择其中一个控件模块输出来激活 FLA2,则按如下所示修改以下参数: 配置标签:DeviceName:C.FLA2Select_0 到 DeviceName:C.FLASelect_3
如果选择其中一个控件模块输入来激活 FLA2,则按图中所示配置相应的输入功能: 配置标签: DeviceName:C.点0XInputFunction_0 through DeviceName:C.点0XInputFunction_3
每当该设置从某个输入更改为任何其他设置时,前一个输入的“输入功能”设置都会更改为“无功能”,如上所示。 在以下情况下,“激活 FLA2”组合框将被禁用:
|
过载脱扣设置 | |
启用脱扣 | 当发生过载情况且选中此控件时,会出现以下情况:
仅当“控制策略”设置为“自定义/监视”时,此控件才可修改。否则,“启用脱扣”将始终处于选中状态且不可修改。 配置标签:DeviceName:C.Protection.OverloadTripEn(设置为启用) |
在历史记录中包括脱扣 | 启用过载脱扣后,此控件启用。选中此项可在快照中包括过载脱扣。 配置标签:DeviceName:C.History.OverloadTripEn(设置为启用) |
脱扣限制 | 此控件指定过载脱扣限制。该值受内部控制,可能无法覆盖。 |
重置模式 | 指定在过载或热敏电阻(PTC)脱扣后如何激活保护故障复位。可能的值为:
配置标签:DeviceName:C.OverloadResetMode |
重置级别 | 指定可重置过载时的热容量百分比。 范围:
|
过载警告设置 | |
启用警告 | 选中此项且存在过载警告条件时,将设置位“DeviceName:I.Protection.OverloadWarning”。否则,将清除位“DeviceName:I.Protection.OverloadWarning”。 配置标签:DeviceName:C.Protection.OverloadWarnEn |
在历史记录中包括警告 | 启用 Overload Warning 时,此控件启用。选中此选项可将 Overload Warning 包含在快照中。 |
警告限值 | 此参数确定 Overload Warning Limit,以已用热容量百分比 (%TCU) 表示。 范围:
提示 :仅当设置了 "DeviceName:C.OverloadWarningEn" 时,过载警告设置才有效。配置标签:DeviceName:C.OverloadWarningLimit(单位:1 %TCU) |
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈