设备信息视图参数

设备信息
视图包含以下参数:
参数
参数
说明
标识
显示设备的:
  • 供应商
  • 产品类型
  • 产品代码
  • 版本
  • 序列号
  • 产品名称
“产品名称”字段中显示的名称从设备读取。此名称显示设备的系列。
严重/轻微故障状态
显示 E300 严重/轻微故障状态。
内部状态
显示设备的当前工作状态:
  • 自检
  • Flash 更新
  • 通信故障
  • 未连接
  • Flash 配置工具
  • 严重故障(请参考上面的严重/轻微故障状态)
  • 运行模式
  • 编程模式
  • (16#xxx) 未知
如果从设备选择选项卡中选择了错误的设备,则此字段将显示十六进制值。仅当您提供的设备标识与实际设备匹配时,才给出此状态的文本说明。
已配置
显示“是”或“否”值,指示与其连接的宿主控制器是否已配置该设备。一旦设备已配置,即使宿主断开与设备的连接,它也会保持已配置状态,直到设备被重置或电源循环。此信息仅适用于 I/O 设备,不适用于适配器、扫描器、网桥或其他通信设备。
已占有
显示“是”或“否”值,指示宿主控制器当前是否与该设备连接。此信息仅适用于 I/O 设备,不适用于适配器、扫描器、网桥或其他通信设备。
模块标识
如果连接的设备是 E300,则显示“匹配”。如果连接的设备不是 E300,则显示“不匹配”。此字段不考虑在“<mrk mtype="x-sdl-location" mid="95b94d14-5358-44a2-a3c4-7b536742228b" />常规<mrk mtype="x-sdl-location" mid="27c3cc7f-1f4f-427e-861a-a0cc5374fc3c" />”选项卡上为该设备指定的“<mrk mtype="x-sdl-location" mid="52ef4419-55a3-448f-9b59-5e88959356b8" />电子键控<mrk mtype="x-sdl-location" mid="651d86cd-983b-4fd0-bd4d-95fc2035b329" />”或“<mrk mtype="x-sdl-location" mid="709c8f3e-4cab-441d-bdb1-466f91eaeb01" />次版本<mrk mtype="x-sdl-location" mid="61826c29-4103-4a21-9c1a-f9c5ccdea992" />”选择。
诊断
选择此按钮可查看 E300 诊断信息。
刷新
选择此按钮可用设备中的新数据刷新选项卡。
重置模块
选择此按钮可用设备中的新数据刷新选项卡。
提示
:重置设备将导致所有与设备的连接或通过设备的连接被关闭,这可能导致失去控制。
要重置 E300,必须满足以下所有条件:
  • 与 E300 的连接必须已禁用。
  • 感应模块不得检测到电流。
  • 自定义 E300 操作模式必须禁用 DeviceLogix 逻辑。
  • E300 安全设置必须允许重置。
确定
选择此按钮可接受或应用任何视图中的编辑并关闭对话框。
取消
选择此按钮可取消任何视图中的编辑并关闭对话框。
应用
选择此按钮可接受或应用任何视图中的编辑并继续编辑。
若:
  • 您处于联机状态,且当前模式为“编程”、“远程编程”或“远程运行模式”,并且
  • 此控制器为所有者控制器,并且
  • 您在软件中更改了设备的配置。
  • 然后,当您选择“应用”或“确定”按钮时,信息会自动发送到控制器。控制器会尝试将信息发送到设备(如果设备的连接未被禁用)。如果您未选择“应用”,则不会将您的更改发送到控制器。
帮助
选择此按钮可获取此视图的帮助。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal