控件配置 - 继电器/Logix 定义的数据视图

使用此视图可以:
  • 配置故障模式输出状态持续时间。
  • 配置控件模块继电器设置。
  • 配置逻辑定义数据。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal