搜索
PVE300
测试/维护
使用此视图可执行以下操作:
配置测试跳闸。
配置 MCC 测试位置跳闸。
配置维护保护。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
高级保护 - 控件视图
测试/维护参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal