消耗的无功功率

使用此页面可执行以下操作:
  • 配置消耗无功功率过高保护。
  • 配置消耗无功功率过低保护。
E300 电子过载继电器能够针对需要同时监控电压和电流的特定应用提供无功功率(kVAR)保护。当电动机的无功功率(kVAR)过高或过低时,用户可以提供保护或发出警告。
小贴士: 消耗无功功率控件仅对 VIG 型传感模块启用。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal