有功功率
使用此视图执行以下操作:
- 配置过有功功率保护。
- 配置欠有功功率保护。
E300 电子过载继电器具有针对需要同时监控电压和电流的特定应用提供有功功率 (kW) 保护的能力。如果电动机的有功功率 (kW) 消耗过高或过低,用户可以进行保护或发出警告。
小贴士:
有功功率控件仅对 VIG 型传感模块启用。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈