欠电流

使用此视图可配置欠电流保护。
对于非电机应用,当测得的电流在特定相中低于特定水平时,可能表示存在电气故障,例如电阻式加热器元件损坏或白炽灯泡不工作。这种情况可能不会损害电力系统,但可能导致生产损失或认证不合规。E300 电子过载继电器可以通过其线路欠电流脱扣和警告功能监视每相的欠电流状况,以检测特定相中的快速欠电流,从而最大限度地减少损坏和生产损失。
小贴士: 欠电流抑制定时器在负载电流最大相从 0A 过渡到设备最小 FLA 设置值的 30% 后启动。在欠电流抑制时间到期之前,E300 电子过载继电器不会开始监视欠电流状况。
对于任何给定应用,L1 欠电流脱扣限制的实际极限将取决于 FLA 设置以及 E300 电子过载继电器电流测量能力的下限。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal