过流
使用此视图可配置过流保护。
对于非电机应用,当测得电流在特定相上大于特定水平时,可能表示存在电气故障,例如电阻加热器元件损坏。这种情况可能会在一段时间内损害电力系统,从而导致生产损失。E300 电子过载继电器可通过其线路过流脱扣和警告功能监视每相的过流状况,以检测特定相中的快速过流,从而最大限度地减少损坏和生产损失。
小贴士:
当负载电流的最大相位从 0A 变为设备最小 FLA 设置值的 30% 时,过流禁止计时器启动。在过流禁止时间到期之前,E300 电子过载继电器不会开始监视过流状况。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈