线路丢失
使用此视图可配置线路丢失保护。
对于非电机应用,当测得电流在特定相位中低于特定水平时,可能表示存在电气故障,例如电阻式加热器元件损坏或白炽灯泡不工作。这种情况可能不会损害电力系统,但可能导致生产损失或认证不合规。E300 电子过载继电器可通过其线路丢失脱扣和警告功能,监视每相欠电流状况,以检测特定相位中的快速欠电流,从而最大限度地减少损坏和生产损失。
小贴士:
当负载电流的最大相从 0A 转变为设备最小 FLA 设置值的 30% 后,线路丢失禁止计时器开始计时。E300 电子过载继电器在线路丢失禁止时间到期之前,不会开始监视欠电流状况。
对于任何给定应用,L1 线路丢失脱扣限制的实际限值将取决于 FLA 设置以及 E300 电子过载继电器电流测量能力的下限。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈