不平衡
使用此视图可配置电流不平衡保护。
电流不平衡可能由电源电压不平衡、电机绕组阻抗不相等或导线长度较长且不一致引起。当存在电流不平衡时,电机可能会出现额外的温升,从而导致电机绝缘性能下降并缩短预期寿命。E300 电子过载继电器可以通过其电流不平衡脱扣和警告功能监视这种情况,以检测快速发生的电流不平衡故障,从而最大限度地减少损坏和生产损失。
电流不平衡可以通过以下公式定义:
%CI = 100% * (Id/Ia)
其中
%CI = 电流不平衡百分比
Id = 与平均电流的最大偏差
Ia = 平均电流
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈