接地故障
使用此视图可配置接地故障保护。
在隔离式或高阻抗接地系统中,磁芯平衡电流传感器通常用于检测由绝缘击穿或异物进入引起的低水平接地故障。此类接地故障的检测可用于中断系统以防止进一步损坏,或提醒相关人员及时执行维护。
E300 电子过载继电器提供磁芯平衡接地故障电流检测功能,可选择启用接地故障跳闸、接地故障警告或两者。接地故障检测方法和范围取决于所订购的 E300 传感模块和控制模块的目录号。
小贴士:
根据 NEC 第 100 条中的定义,E300 电子过载继电器不是接地故障断路器,也不用于人身保护。
E300 电子过载继电器不用于发出使断开装置断开故障电流的信号。断开设备必须能够中断其所用系统的最大可用故障电流。
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈