搜索
PVDIOSelfConfigDiscrete
转换到运行模式行为
在联机状态下以及在以下模式下,大多数设备属性可能会发生变化:
编程
远程编程
远程测试(如果支持)
远程运行
当控制器从“远程”模式切换到“运行”模式时:
除“
说明
”框外,所有设备属性都变为只读状态。
包含未应用但已编辑的值的所有设备属性将恢复为未经编辑的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal