“点”视图参数

“
点
”视图包含以下参数:
小贴士:
这些参数在“运行”模式下不可用。
参数
说明
关 -> 开/开 -> 关滤波器时间
设置从关到开到或从开到关到的转换延迟的时间。此功能对于在嘈杂的环境中过滤掉瞬态信号来说非常有用。
选择分辨率为 1 的值(以毫秒 (ms) 计)。有效范围是 0 到 65 ms。默认值是 1。
点
指示应用此配置的点。
输出状态时间段
编程模式
确定在控制器转换为编程模式时各个输出的行为。
可用值如下:
  • 关
    (默认值)
  • 开
  • 保持
输出状态时间段
故障模式
确定在与控制器通信失败时每个输出的行为。
可用值如下:
  • 关
    (默认值)
  • 开
  • 保持
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal