日志视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
分时使用日志开始日 | 在电能监视器中显示分时使用 (TOU) 自动存储日的当前值。如果日志已满,则会在这一天自动存储当月的当前记录,并替换较旧的记录。您可以使用微调控件选择不同的 TOU 自动存储日。选择 应用 以在电能监视器中设置。有效值范围为 1 到 31(默认)。 如果处于脱机状态,则更改将在下次联机时生效。 |
能源日志 | 使用这些控件可查看和修改与能源日志功能运行相关的参数。 |
启用能源日志 | 确定是否启用能源日志。选中复选框以进行更改。选择 应用 以在电能监视器中设置。如果处于脱机状态,则更改将在下次联机时生效。 |
将能源日志与需量间隔结束同步 | 指示选中单选按钮时,能源日志间隔与需量间隔结束事件同步。选择另一个单选按钮以改为使用固定时间间隔。选择 应用 以在功率监视器中进行设置。如果处于脱机状态,则更改将在下次联机时生效。 |
能源日志间隔 | 指示选中单选按钮时,以分钟为单位的能源日志间隔将显示在微调器控件中。如果能源日志间隔与需量间隔同步,则隐藏能源日志间隔微调器控件。 联机时,可以使用微调器控件更改能源日志间隔。选择另一个单选按钮以将能源日志与需量间隔同步。选择 应用 以在功率监视器中进行设置。有效值范围为 1 到 60。默认值是 15。 如果处于脱机状态,则更改将在下次联机时生效。 |
能源日志模式 | 显示当前能源日志模式。 可用值如下:
选择所需模式进行更改。选择 应用 以在功率监视器中进行设置。如果处于脱机状态,则更改将在下次联机时生效。 |
清除能源日志按钮 | 联机时,从功率监视器内存中清除能量日志并开始新的能量日志。 脱机时,此参数被禁用。 |
清除能量计数器按钮 | 将功率监视器(固件版本 3.0 及更高版本)中的能量计数器清零,然后重新开始累积能量。 脱机时,此参数被禁用。 |
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈