输入视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
状态输入比例系数 | 显示状态输入 1 到 4 在相应输入每次从关到开转换时递增的系数。输入所需的值以更改比例系数。选择 Apply 以在功率监视器中进行设置。有效值范围是 1(默认值)到 1,000,000。 如果处于脱机状态,则更改将在下次联机时生效。 |
逻辑状态输入 | 显示 KYZ 固态输出和继电器输出 R1、R2 和 R3 的逻辑状态输入配置。以下值定义每个输出的逻辑状态输入配置。 重要事项:当数据连接处于活动状态时,主机 Logix 控制器拥有输出,用户程序确定其状态。<PowerMonitorName>.:I:0 标签中的 KYZLogicState、R1LogicState、R2LogicState 和 R3LogicState 标签根据配置显示输出逻辑状态。当没有活动的数据连接时,或者当活动数据连接发生故障并且故障响应模式(见下文)设置为“本地控制”时,功率监视器控制其输出。 |
模式 | 确定操作相应输出的功能。 可用值如下:
|
脉冲比例系数 | 确定当所选 Mode 为能量单位(不等于 0 = Setpoint Control)时,导致相应输出每次转换的能量单位数量。有效值范围为 1 到 100,000。默认值是 1000。当 Mode 设置为 Setpoint Control 时,此参数将被禁用。 |
脉冲持续时间 (ms) | 确定对于相应输出,当所选 Mode 为能量单位(不等于 0 = Setpoint Control)时,其是在关和开之间切换,还是在每次转换后保持开启多长时间(以毫秒为单位)。有效值为 0 ms(切换操作)或 50 到 1000 ms(脉冲操作)。默认值是 250 ms。 |
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈