“设备定义”对话框 -“概述”视图参数

参数
说明
设备类型
显示正在配置的设备的目录号。
名称
指定设备名称。
此名称必须符合 IEC 61131 标准。如果在此字段中输入了无效字符,或者输入的名称超出 40 个字符,则软件将忽略超出部分的字符。
说明
指定设备说明。
说明必须在 512 个字符以内。如果说明的字符超出最大长度,软件将忽略超出部分的字符。
通道
指定设备使用的通道。
使用扩展的设备类型
确定是否使用扩展的设备类型。
如果未选择“
使用扩展的设备类型
”:
  • 无法配置“
    设备变量
    ”和“
    命令
    ”。
  • 此选项适用于任何 HART 设备,因为“
    电子键控
    ”已禁用。
  • 必须存在正确的 HART 设备并按预期进行配置。
清除“
使用扩展的设备类型
”时不会删除保存的“
扩展的设备类型
”和“
版本
”值。这些值将保留,并在再次选择“
使用扩展的设备类型
”时恢复。
扩展的设备类型
当选择“
使用扩展的设备类型
”时,将显示四位十六进制设备类型。
添加 HART EDD
选择以打开“
添加 HART EDD
”对话框。
版本
显示设备版本和软件版本。设备版本用于指示设备接口的版本。
有效的设备版本值为 0-254。大于 126 的值不支持电子键控。
有效的软件版本值为 0-253。
电子键控
定义用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
有效值包括:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
  • 禁用键控
有关电子键控的详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。
连接
显示与设备的 I/O 连接。
  • 数据
    :输入数据包括来自 HART 设备的基本输入,用于已配置的动态变量和设备变量,以及已配置的命令。
  • PlantPAx 数据
    :输入数据包括来自 HART 设备的、供 PlantPAx 使用的四个动态变量和半静态数据。还包括已配置的设备变量和命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal